Gruppi merceologici

Elementi di serraggio di KIPP

Oltre alle parti operative e agli elementi standard, KIPP è anche produttore di un'ampia gamma di elementi di serraggio. Tra questi figurano le staffe o morse di serraggio, ma anche i ganci di serraggio, i bloccaggi flottanti e molti altri prodotti.

Gli elementi di serraggio KIPP si utilizzano quando le parti da lavorare devono essere fissate, cioè serrate o bloccate. A seconda dell'elemento di serraggio, le forze possono agire sul pezzo dall'alto, dal lato o dall'interno per garantire un serraggio o una tenuta ottimali. Le aree di applicazione nell'industria metallurgica spaziano dalla produzione di singoli pezzi nella costruzione di prototipi alla produzione in serie nella costruzione di macchinari.

Diversi tipi e dimensioni di elementi di serraggio

Gli elementi di serraggio possono essere distinti in diverse categorie o esecuzioni. Da KIPP potete trovare:

  • elementi di serraggio meccanici
  • elementi di serraggio pneumatici 

Gli elementi di serraggio meccanico costituiscono la parte più consistente dei prodotti di KIPP. Vengono azionati a mano e spesso bloccati con strumenti quali chiavi fisse o chiavi a brugola. Gli elementi di bloccaggio pneumatici si distinguono da quelli meccanici perché non vengono azionati manualmente. Questo li rende particolarmente adatti ad applicazioni nel campo dell'automazione e contribuiscono quindi alla digitalizzazione dell'ambiente di produzione.

Per poter soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, KIPP offre elementi di serraggio di varie dimensioni. Al fine di introdurre un sistema di dimensionamento unificato, vengono offerte le dimensioni da M4 a M36. Naturalmente sono incluse anche le misure M6, M8, M10, M12 e M16 del sistema principale.

Staffe per un serraggio sicuro

Le staffe di serraggio, chiamate anche staffe di bloccaggio, fanno parte degli elementi di serraggio meccanico. Con questi elementi la forza di serraggio viene applicata al pezzo dall'alto. Da KIPP sono disponibili sia come gruppi preassemblati sia come pezzi singoli da assemblare su misura secondo le proprie esigenze. La vasta scelta consente di ottenere i modelli in varie esecuzioni.

Struttura delle staffe di serraggio

Una staffa di serraggio fa parte di un insieme composto da più parti singole. La base per il fissaggio è costituita da una vite prigioniera che viene avvitata nella piastra di base e attraverso la quale viene applicata la forza. Con la vita prigioniera può essere montata una molla o un supporto per staffa di serraggio. Dopo aver allentato la vite di serraggio, assicura il ritorno della staffa alla posizione di riposo e facilita la rimozione del pezzo. A questo punto, la staffa di bloccaggio stessa verrà posizionata sulla vite prigioniera e sul supporto della staffa. La staffa è dotata di un foro oblungo che ne consente lo spostamento e facilita il posizionamento del pezzo. Un foro filettato aggiuntivo consente di ampliare la staffa con, ad esempio, pressori, inserti o supporti oscillanti. A seconda della versione della staffa, all'altra estremità è presente un secondo foro filettato. Questo viene utilizzato per fissare supporti regolabili ed elementi di sostegno. Questi ultimi assicurano che la completa forza di serraggio venga trasferita dalla staffa di bloccaggio al pezzo da lavorare e impediscono che la stessa venga spinta all'indietro. Le staffe di bloccaggio sono disponibili in diverse forme e possono essere utilizzate per una vasta gamma di operazioni di serraggio.

Staffe di serraggio - applicazione e aree di utilizzo

Per il serraggio dei pezzi si possono utilizzare staffe di serraggio o di bloccaggio. A questo scopo, la staffa di bloccaggio è montata sulla piastra di fissaggio. Quindi si posiziona l'oggetto da sottoporre a serraggio. Grazie al foro oblungo, le staffe di bloccaggio possono essere facilmente posizionate. Stringendo il dado sulla vite prigioniera, si preme la staffa di bloccaggio verso il basso che a sua volta fissa il pezzo. Un elemento di supporto sulla staffa di serraggio assicura che questa non venga spinta all'indietro dalla contropressione del pezzo durante il serraggio. Se l'oggetto dovesse essere più alto dell'altezza massima impostabile con la staffa di bloccaggio, è possibile utilizzare dei blocchetti di livello. Questi aumentano l'altezza e consentono il serraggio di pezzi più grandi.

Le staffe di serraggio sono utilizzate nella costruzione di macchinari, di attrezzature e di prototipi. Inoltre, sono utilizzate sulle fresatrici e assicurano che il pezzo in lavorazione sia tenuto saldamente in posizione anche durante la saldatura.

Altri elementi di serraggio di KIPP

Ganci di serraggio

Anche i ganci di serraggio appartengono al gruppo degli elementi di serraggio meccanico. Anche in questo caso la forza di serraggio viene applicata verticalmente dall'alto verso il basso. Questo strumento di serraggio è dotato di una vite al centro che esercita la forza sull'oggetto da serrare. Tra il corpo esterno e la vite si trova una molla che riporta il gancio di serraggio nella posizione iniziale quando viene rilasciato. Simile a una staffa girevole, anche il braccio tenditore dei ganci di serraggio può essere ruotato, consentendo un facile cambio del pezzo da lavorare.

È possibile scegliere tra diverse versioni. Si differenziano, tra l'altro, per il tipo di azionamento, per la forma del braccio tenditore o per l'opzione di fissaggio. Per quanto riguarda il tipo di azionamento, esistono dei ganci di serraggio dotati di vite con esagono incassato che vengono azionati per mezzo di utensili. Per il funzionamento senza utensili, sono disponibili ganci di serraggio con leva a camma o con maniglia a leva. Il braccio tenditore è disponibile in diverse lunghezze e anche munito di accessorio di protezione. Questo evita di graffiare il pezzo in lavorazione. A seconda del modello, i ganci di serraggio possono essere fissati sulla piastra di fissaggio, incassati nella piastra di base o posizionati lateralmente mediante un supporto angolare.

Bloccaggio flottante

Nei dispositivi di serraggio flottanti, come già indica il nome, la funzione di serraggio appunto in modo flottante, consentendo di regolare con precisione il dispositivo di serraggio sul pezzo. Vengono utilizzati per il serraggio di determinati punti di serraggio su componenti flessibili e delicati. Impediscono che il pezzo si pieghi durante la lavorazione o che venga danneggiato dalle vibrazioni. La funzione flottante è disattivata quando il dispositivo di serraggio viene appositamente bloccato. La gamma KIPP comprende due versioni diverse che si differenziano per il loro funzionamento.

I modelli K1228 si riconoscono per l'alloggiamento in alluminio rosso. Il bloccaggio del pezzo e la disattivazione della funzione flottante vengono eseguiti in questo modello con un dado in un unico punto di bloccaggio. Ciò dipende dalla coppia di serraggio che si applica al dado. Fino a una coppia di 15 Nm il pezzo viene bloccato e il dispositivo di serraggio è flottante. Oltre 15 Nm, la funzione flottante del dispositivo è bloccata.

I bloccaggi flottanti K1227 sono caratterizzati da un alloggiamento in alluminio blu. Si differenziano dai bloccaggi flottanti K1228 per la presenza di due dadi esagonali per l'azionamento. Il pezzo viene bloccato tramite il dado esagonale più grande SW18, mentre la funzione flottante viene controllata e bloccata tramite il dado più piccolo SW10.

HEINRICH KIPP WERK – acquista gli elementi di serraggio online

Potete ordinare gli elementi di serraggio online da HEINRICH KIPP WERK. Qui troverete, oltre a staffe di serraggio, ganci di serraggio o dispositivi di serraggio flottanti, un'ampia varietà di altri articoli del settore degli elementi di serraggio. Se nonostante l'ampia scelta non avete trovato il prodotto che fa per voi, allora contattateci! I nostri esperti saranno lieti di assistervi e di sviluppare soluzioni speciali su misura per le vostre esigenze individuali.