Naturalmente, la máquina de hacer pasta "Spätzle". ¡Es algo que se tiene o no se tiene!
De esa época, ¿qué recuerda especialmente?
El día 26.12.1999, en que tuvimos que colocar barricadas delante de la nave y atrincherarnos contra Lothar.
PS: Me estoy refiriendo al huracán, no a nuestro político. (Observación: Alusión al primer ministro de Baden-Wurtemberg en aquel momento, Lothar Späth)
HEINRICH KIPP WERK ha experimentado una gran expansión y, por lo tanto, grandes cambios en los años en que ha pertenecido a su plantilla. ¿Qué diría que ha permanecido invariable? ¿Cuales son las constantes características?
La cultura empresarial. Como se trata de una empresa familiar, los propietarios aspiran a un crecimiento orgánico, al desarrollo constante y a la seguridad de los puestos de trabajo.