Grupos de mercancía

Consultas Entrevista con Andreas Bausinger

Volver
Andreas Bausinger
Andreas, ¿cuánto tiempo llevas ya trabajando en KIPP y en qué te ocupas durante tu jornada?
Empecé aquí en septiembre del 2011, es decir, llevo ya más de 8 años en KIPP. Soy jefe de equipo de la planificación y control de producción.
Entre mis cometidos se encuentran la organización de la fabricación propia, desde él área de las listas de piezas hasta el área de ventas, la planificación de las capacidades de las máquinas de producción, la creación y actualización de datos maestros, sin olvidar la gestión de piezas especiales.
¿Cómo describirías KIPP con 3 conceptos clave, o, también, de forma más extensa?
• KIPP es una empresa familiar y esto no pasa desapercibido, porque hay un contacto directo con el cuerpo directivo. Se incluye aquí también la garantía de salvaguardia de la sede de Holzhausen y la convicción de tener un empleo seguro.

• ¡La palanca de sujeción KIPP, por supuesto! A la hora de describir KIPP, solo hay que mencionar la palanca de sujeción y la gente ya sabe de que se trata.

• Otro aspecto importante es que los compañeros se han convertido en verdaderas amistades. Emprendemos actividades juntos con regularidad, ya sea, por ejemplo, una pequeña excursión de senderismo con una barbacoa al final o, simplemente, quedamos para tomar una cerveza después de la jornada.
¿Qué ha sido, hasta ahora, lo más gracioso o la experiencia personal más memorable que te ha ocurrido en KIPP?
Con respecto al trabajo, no olvidaré nunca la estancia en los EE.UU. Pude conocer en profundidad nuestra filial de allí y además pudimos introducir con éxito nuestro nuevo sistema de gestión de material ERP. Esto nos facilita el trabajo en muchas áreas.

Con respecto a un evento de ocio, me acuerdo perfectamente de la primera carrera corporativa, en la que casi todo el departamento estuvo en la línea de salida y nos lo pasamos genial.
Ya llevas unos años en KIPP.
¿Como ha evolucionado tu puesto de trabajo al cabo de los años?
Durante los primeros años yo era un gestor administrativo, luego
asumí la dirección del equipo de la planificación y control de la producción.
En términos de espacios de trabajo, me he mudado dos veces de oficina. La primera mudanza fue en el 2014, a un despacho directamente sobre la producción. El segundo traslado fue en el 2018, al nuevo edificio en que estoy actualmente. Ahora tenemos una magnífica vista sobre nuestro patio interior ajardinado. Las nuevas oficinas ofrecen mucho más espacio, bañado de luz natural, parece que uno se encuentra trabajando "en medio de un jardín".
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
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33